705 Produtos

*Botão de comando *

Super necessários na hora de acionar, comandar funções e/ou até mesmo fazer a seleção de alguma ação, o *botão de comando *é parte essencial de um equipamento elétrico.

O** botão de comando** trabalha com o intuito de estabelecer ou até mesmo fazer a interrupção da passagem elétrica do comando de um determinado circuito elétrico.

Este acionamento realizado pelo botão pode acontecer no local de forma manual ou até mesmo em longa distância. Vamos entender um pouco mais a partir de agora sobre o universo do botão de comando!

A estrutura de um botão de comando

Hoje, no mercado existe uma lista extensa de variedades e tipos de botões de comando. De maneira geral, apresentam as mesmas características quanto à sua estrutura.

São formados pelo cabeçote, que é um elemento frontal e este está associado ao bloco de contato.

De maneira geral, apresentam características muito parecidas em termos de estrutura.

São formados pelo cabeçote, que é um elemento frontal e este está associado aos blocos de contato.

O princípio de montagem mais comum utilizado nesses botões é o tipo de montagem modular.

E o que isto significa? A montagem modular é a capacidade de adaptação de diversos blocos diretamente com a parte do cabeçote, tendo como denominação blocos de contato intercambiáveis.

Seus diâmetros são entre 10mm a 30mm a depender da forma em que o cabeçote for aplicado.

A função de um cabeçote na prática

Como vimos acima, é um elemento frontal de acionamento de contatos, podendo ser denominado de cabeçote, atuador ou elemento frontal.

É através deste cabeçote que é possível o ligamento ou deleitamento de uma máquina ou circuito elétrico.

É através deste cabeçote que é possível o ligamento ou desligamento de uma máquina ou circuito elétrico.

Modelos de botões de comando

Cada *botão de comando *é utilizado para uma situação diferente, vamos compreender mais a respeito deles.

  • Botão com chave

Atua como um botão de emergência, onde se faz necessária uma espécie de chave para destravar o sistema, fazendo com que os blocos de contato voltem para a posição inicial.

São utilizados onde se faz necessária uma espécie de chave para destravar o sistema, fazendo com que os blocos de contato voltem para a posição inicial. Normalmente são usados por questões de segurança.

  • Botão de emergência

Em casos de anormalidade ou de manutenção, onde o desligamento do sistema é necessário, este botão é usado. Ele possui uma trava de retenção que vai atuar por pressão.

Para que volte à sua posição inicial é necessário destravar o botão girando o mesmo - isto é o que o torna seguro, justamente por não correr riscos de acionamentos não desejados.

Para que volte à sua posição inicial é necessário destravar o botão girando-o, puxando-o ou através de uma chave - isto é o que o torna seguro, justamente por não correr riscos de acionamentos não desejados.

  • Botão liga e desliga conjugado
  • Botão de duplo comando (liga-desliga)

Já estes botões têm em sua ligação o contato de selo que mantém o circuito ativo. Com os acionamentos divididos: de um lado apresenta um botão de ligar, geralmente na cor verde, e do outro lado possui um botão desliga, normalmente na cor vermelha.

  • Botão de retenção ou pulsador
  • Botão retorno por mola

É bastante utilizado para enviar um pulso em forma de comando para uma máquina. Este modelo é considerado muito seguro em situações de decorrências da ausência de energia elétrica.

Nesses casos, o contato de selo do circuito é desligado e somente acionando o botão novamente que será possível a religação do sistema.

  • Botão com retenção

Não tem o tempo de retorno para a posição inicial quando acionados, para que isto aconteça é necessário pressionar novamente.

Em casos de restabelecimento de energia elétrica ele retorna sua atividade normal automaticamente e isto é considerado como uma desvantagem deste botão.

Montar algum desses botões não é difícil desde que haja a orientação correta das normas. Conhecimento e informação à respeito de boas práticas de instalações elétricas são sempre bem-vindas.

Significado das cores de um botão de comando

De modo geral os botões podem variar em relação aos seus formatos, cores e principalmente a respeito das suas aplicações dentro de cada sistema.

As cores dos botões têm uma função importante para a segurança dos profissionais que manipulam máquinas e equipamentos elétricos e é por isso que quando se trata de funções, os botões seguem um padrão, que é determinado por cores distintas, onde cada uma significa uma funcionalidade. Vamos entender agora o que cada uma significa:

  • Preto ou Verde: Ligar, dar partida ou arranque no equipamento.
  • Vermelho: Desligar ou para designar um botão de emergência.
  • Amarelo: é usada para eliminar uma condição perigosa, inverter o sentido ou cancelar uma operação
  • Branco e azul: representam quaisquer funções divergentes das anteriores

Por fim, sabemos agora da importância de um *botão de comando *dentro de um circuito elétrico e quais são as suas formas de atuação levando em consideração cada tipo de botão que conhecemos aqui!