Produtos

Inversor de frequência

Considerado como uma inovação tecnológica, o *inversor de frequência *é um dispositivo elétrico que veio com a finalidade de fazer o controle da velocidade de um motor.

Basicamente, para monitorar a velocidade e potência de consumo o inversor de frequência ativa no motor o que vai promover a variação de tensão e frequência em que se encontra.

O fato é que após o surgimento destes tipos de controladores os motores eletrônicos tornaram-se diferentes em diversos aspectos. É o que vamos entender melhor ao decorrer deste texto. Acompanhe!

O inversor de frequência no mercado elétrico

O *inversor de frequência *praticamente extinguiu a necessidade do uso de redutores, válvulas e polias, por exemplo. Isto se deve à capacidade que ele proporciona aos motores de trabalharem em distintas velocidades.

É um equipamento que atende desde empresas de pequeno porte até grandes empreendimentos, pois é bastante útil. Além de possuírem uma infinidade de modelos, também possuem um custo benefício muito interessante em sua maioria.

O *inversor de frequência *também pode ser conhecido por outras nomenclaturas, vejamos:

  • Drive variável;
  • Drive de corrente alternada;
  • Drive de frequência ajustável;
  • Drive de velocidade variável;
  • Inversor de frequência variável;
  • Microdrive;
  • Ou ainda como conversor de frequência.

*Tarefas de um inversor de frequência *

A missão deste equipamento é fazer com que a velocidade de rotação do motor mude através da variação de frequência da rede que faz sua alimentação. A faixa de alteração que ocorre está algo entre 0,5 a 400Hz.

Outra função fundamental é a de manter a força de giro do motor, pois caso não exista essa mensuração o motor sempre vai girar de forma fixa na velocidade máxima.

Então, é importante esta função para que não provoque alteração de rotação desse motor quando estiver em carga.

Justamente por conter essas atribuições sobre o giro acelerado ou reduzido do motor de acordo com a necessidade da situação, o *inversor de frequência *é muito utilizado no ambiente industrial.

*Funcionamento de inversor de frequência *

Ele faz a conversão de uma corrente alternada que iria entrar diretamente no motor através da rede elétrica em um tipo de corrente contínua e posteriormente em corrente alternada novamente.

Após realizar todo este procedimento, os sinais da corrente alternada se transformam em sinais pulsados e de largura modulada, o que permite o controle da velocidade do giro deste motor.

Para melhor compreensão, vamos entender mais sobre a sua estrutura:

  • Retificadores - É composto de uma fonte trifásica que faz a retificação da entrada trifásica e logo em seguida fornece a saída contínua com ondulações que serão corrigidas posteriormente.
  • Filtro - Faz as correções destas ondulações através do barramento de corrente contínua.
  • Capacitores - São elementos presentes no filtro capazes de fazerem a correção das ondas enquanto os da corrente estão sendo diminuídos pelos indutores.
  • Inversores - São semicondutores que atuam em corte e saturação de acordo com uma lógica já existente.

*Inversor de frequência e suas vantagens *

Para cada espécie de projeto elétrico existe um *inversor de frequência *que mais irá se adequar a cada finalidade.

E ele pode trazer muitas vantagens para seu projeto devido a:

  • Sua instalação simplificada;
  • Parâmetros super fáceis;
  • Economizar energia;
  • Bastante preciso em seus processos;
  • Regula pressão e vazão;
  • Ajuda muito na hora de identificar falhas;
  • Manutenção em espaços de tempos mais longos;
  • Processo automatizado, flexibilizado e muito seguro;
  • Reduz o pico de corrente nas partidas e paradas deixando-a mais suave.

Por fim, podemos observar que o uso do *inversor de frequência *veio para modernizar os processos industriais. Os benefícios com ele trazidos são diversos, agora basta escolher o ideal para o seu projeto!