Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Chave reversora

filtros

Produtos encontrados: 51 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Produtos encontrados: 51 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Partida De Motor

Encarregado por monitorar indústrias de qualquer setor, o motor elétrico consegue realizar sua partida de várias maneiras diferentes. Cada modelo de partida contém seus aspectos e particularidades, devendo ser verificadas conforme cada caso. Ao entendermos os modelos mais conhecidos de partida de motor, observamos algumas distinções entre cada um. Por isso, hoje vamos conferir quais são os tipos de partida de motor, como são aplicadas e suas funções.

Partida de motor: Tipos e aplicação

Partida direta

A partida direta de motor é um processo que aciona o motor de corrente alternada diretamente na rede elétrica, sem intermediários.  Nesta partida, a tensão nominal é colocada no estator de maneira direta em seus rolamentos.  Sua principal vantagem, é a economia de gastos com outros equipamentos que seriam operadores entre o motor e a rede elétrica, impedindo a compra de outros acessórios, assim como o custo com energia e manutenção.

Estrela-triângulo

A partida estrela triângulo é um modo utilizado em motores elétricos trifásicos. Ela usa uma chave de mesmo nome, manualmente ou automática, sendo conectada aos rolamentos do motor, podendo estar disponível em seis terminais.  Usando esta partida de motor, a máquina parte em configuração estrela, possibilitando uma impedância maior e pequena tensão nas bobinas. Então, a corrente de partida é reduzida, causando uma perda evidente do torque de partida. Com a estrela triângulo, o motor faz uma partida mais leve, reduzindo sua corrente por volta de 1/3 do que era, se caso for ligado em uma partida direta.

Partidas suaves

O Soft starter é encarregado por assegurar uma rampa leve ao longo da partida de motor, impedindo picos durante seu acionamento. Supervisionando o período de subida de tensão e corrente, pode-se selecionar em que ocasião o motor deve atingir 100% da sua potência nominal. Assim, por exemplo, em esteiras, evitamos partidas inesperadas que ocasionam a ruptura de produtos que estão sobre elas. Outro benefício, é a segurança de equipamentos na própria rede, pois sua corrente é bem mais contida, impedindo que uma extremidade consiga prejudicá-la contra outros aparelhos instalados nesta mesma rede. Por meio de uma ponte de tiristores, o Soft starter cria o chaveamento da tensão, de maneira que o motor a obtenha em ordem crescente, garantindo assim uma velocidade regulada, e sem picos maiores de partida na corrente. O período que o motor levará para atingir sua eficácia, vai depender da necessidade do operador. Pois cada função possui um objetivo, e você consegue fazer a configuração da sua própria rampa na partida de motor, entre o tempo estabelecido, pelo tipo de Soft starter escolhido. A mesma coisa acontece com a parada do motor. Usando o Soft starter, consegue-se ajustar uma rampa, para fazer com que o motor desacelere devagar, impedindo que aconteçam paradas bruscas.

Como comprar

Ao comprar uma partida de motor, você precisa procurar por quem entende do assunto. Por isso, a Schneider Electric, é líder mundial em proteção e comutação de motores. Oferecemos a linha TeSys, de alta confiabilidade, trazendo soluções inovadoras que nos torna fornecedores estratégicos de soluções com tecnologia de ponta. A nossa partida de motor é ligada, integrada, inteligente e completamente alinhada com o conceito de Indústria 4.0, que conta com contatores, disjuntores, relés de proteção, chaves seccionadoras, soluções para gerenciamento de motores, etc.  Nossos produtos são divididos segundo suas funções, possuindo 4 classificações. Conheça também as várias séries dessa marca, contando com diversos produtos, além de conferir nossas outras linhas, que oferecem partida de motor para aplicações mais básicas, trazendo uma partida compacta, eficiente e com ótimo custo-benefício.