Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Relé de segurança

filtros

Produtos encontrados: 16 Resultado da Pesquisa por: em 5 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Produtos encontrados: 16 Resultado da Pesquisa por: em 5 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Relé

O relé constitui a parte elétrica, e suas funcionalidades vão além de ligar/desligar algum elemento. Apesar de seu nome ser conhecido, nem todos conhecem suas aplicações. Além disso, há diversos modelos de relés. O relé é um aparelho elétrico, cujo objetivo é fazer mudanças súbitas, porém predefinidas em um ou mais circuitos de saída. Para realizar essa atividade, o relé precisará obter uma condição estabelecida, que muda para cada aparelho.

Como é o funcionamento de um relé?

A operação do relé é bem fácil. Quando uma corrente elétrica passa por uma bobina, um campo eletromagnético é gerado, atraindo um conjunto de conexões, que abrem ou fecham os circuitos.  Após a corrente elétrica deixar de percorrer a bobina, é interrompido a área eletromagnética e os contatos voltam às suas posições originais.

Quais são os tipos de relé?

Atualmente, é disponibilizado no mercado três gerações de relé . Sua modificação está condicionada aos elementos que constrói a estrutura e à maneira de funcionamento:
  • Eletromecânicos: Primeira geração;
  • De estado sólido: Segunda geração;
  • Digitais: Terceira geração.
Com relação aos modelos, os relés podem ser classificados segundo sua aplicação, pois é importante não confundir o desempenho de cada componente.  A função básica do relé é ligar ou desligar um circuito, porém existem diferentes componentes eletrônicos, fazendo com que um relé específico opere com a finalidade estabelecida. Conheça os modelos de relés:

Relé temporizador

As temporizações mudam de menos de um segundo até muitos minutos, dependendo da função e tipo do relé escolhido.  O relé temporizador é usado geralmente nos quadros de comando. Entretanto, também podem estar presentes em lâmpadas e diversos eletrônicos programados para desligar automaticamente.

Relé térmico

São indicados para todos ambientes, no qual precisam conservar o controle da temperatura. Existe uma ampla lista de exemplos, como ventilação, sistemas de ar condicionado, chocadeiras, frigoríficos, incubadoras, aquários, etc. 

Relé de segurança

O relé de segurança opera conforme o funcionamento das correntes elétricas. Podem criar áreas eletromagnéticas que permitem modificar as condições dos contatos, ao ligar/desligar o sistema.  Na maior parte dos casos, os aparelhos desse modelo são digitais, com potencial para medir tensões, isolamentos, sequências de fases entre outros.

Categorias de relés Schneider

Os Relés da Schneider Electric, estão disponíveis mundialmente e são super conhecidos por possuírem grande precisão e força. São ótimas para interfaces de CLP, funções lógicas e segurança de máquinas.  Oferecemos um amplo portfólio de produtos que contam com relés de interface, incluindo borne relé , relés eletromecânicos, relés de estado sólido, temporizadores, relés de controle e monitoramento, contadores, conversores e relés de segurança. Estes produtos são divididos em 3 partes diferentes: Relé para automação Industrial: Contamos com relés da linha Harmony. Nesta seção, encontramos Relés Eletromecânicos, de Controle e Monitoramento, Temporizadores e de Estado Sólido.  São criadas para diminuírem espaço no painel, aumentando a confiabilidade da máquina ou painel elétrico onde está instalado, com capacidade para controlar sistemas monofásicos e trifásicos (tensão e subcorrente), nível, temperatura de bombas, com diferentes modelos de configuração de atraso. Conversores Analógicos Zelio: Esta linha é voltada para conversores, sejam eles de tensão/corrente, para termopares ou sondas PT100.  Segura e confiável, contém saídas seguras contra inversão de polaridade, curto-circuito e sobretensão, detectando automaticamente falhas em circuitos fechados, possui ainda tampa de proteção lacrável. Ideal para painéis de comando em máquina básica e controle de procedimentos. Relés de Segurança: Incluem as linhas de Relé e Módulos de Segurança, mostrando uma solução avançada de controle e monitoramento de funções de segurança, como: 
  • Paradas de Emergência
  • Cortinas de Luz 
  • Temporizador de proteção, 
  • interruptor de ativação.