Schneider Electric - Easy Line

Você Sabia?

Agora é possível importar uma lista de componentes do seu projeto diretamente para seu carrinho sem necessidade de escolha no configurador!

Seu carrinho de compras está vazio!

Descrição

Kit 1 IHM Colorida 10" Widescreen TFT Com Ethernet + l 14 Entradas CC, 10 Saídas A Relé, Comunicação Ethernet, Alimentação 110/220Vac + Fonte De Alimentação Chaveada Easy Line Saída 24VDC 2,2A 50W

Informações Técnicas

O Kit contém os seguintes produtos:
  • 01 x HMIGXU5512 
  • 01 x TM200CE24R 
  • 01 x ABL2REM24020H
Não há avaliações para este produto.