- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntores caixa moldada
filtros 

Produtos encontrados: 388 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Produtos encontrados: 388 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Motivos para adquirir materiais elétricos de qualidade e como eles podem influenciar seu conforto e segurança
Os materiais elétricos são indispensáveis para qualquer tarefa exercida no dia a dia da sociedade, evidenciando a necessidade de adquirir materiais de qualidade e confiança ao escolher os produtos. A quantidade de materiais elétricos presente no nosso cotidiano é notória e inegável. Eles praticam diversas funções para facilitar as atividades corriqueiras, sendo indispensáveis para a boa manutenção de um local. Desse modo, é possível afirmar que esses objetos precisam ser de qualidade para garantir uma atuação confiável e segura, evitando possíveis acidentes e estresses decorrentes da má efetividade dos mesmos.Quais as funções exercidas pelos materiais elétricos?
Os materiais em questão podem atuar nas mais diferentes formas dentro da sua casa, ambiente de trabalho ou, resumidamente, em qualquer local que você esteja presente. São os materiais elétricos que fazem com que todas as outras coisas na nossa vida, atualmente repleta de tecnologias, funcionem. Assim, alguns exemplos de materiais elétricos desde os mais básicos até os mais complexos, podem ser encontrados na lista a seguir:- Placas para tomadas: as placas têm a função de proteger a fiação elétrica da tomada de agentes externos, cobrindo- a, além de decorar o ambiente;
- Disjuntores: os disjuntores têm a função de proteger a fiação elétrica de acontecimentos de sobrecarga, dispersando a energia do circuito e evitando acidentes a exemplo de incêndios ou explosões;
- Saída de Fios: as saídas de fios podem ser instaladas no ambiente para evitar desorganização dos cabos presentes no meio, mantendo- os em um mesmo local de passagem;
- Interruptores: os interruptores têm a função de interromper e bloquear a passagem da energia elétrica em algum ponto do circuito, atuando na ligação ou desligamento de determinadas funções;
- Tomadas: as tomadas são pontos que tem a função de fornecer uma conexão para que outros dispositivos possam funcionar;
- Medidores de energia: os medidores têm a função de medir o consumo de energia elétrica da casa ou empresa, por meio do monitoramento dos ciclos de energia;
- Quadro de Distribuição: os quadros têm a função de concentrar todos os pontos de controle de energia elétrica do ambiente;
- Lanterna Solar: as lanternas solares funcionam com a mesma tecnologia dos painéis solares, tendo a função de captar a luz do sol e a converter em energia elétrica para o funcionamento de lâmpadas, postes, refletores, etc.
- Termostato: o termostato tem a função de medir, regular e controlar a temperatura do meio.