Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Iluminação

filtros

Produtos encontrados: 1 Resultado da Pesquisa por: em 2 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Produtos encontrados: 1 Resultado da Pesquisa por: em 2 ms

Itens por página:

Produtos selecionados para comparar: 0Comparar

Motivos para adquirir materiais elétricos de qualidade e como eles podem influenciar seu conforto e segurança

Os materiais elétricos são indispensáveis para qualquer tarefa exercida no dia a dia da sociedade, evidenciando a necessidade de adquirir materiais de qualidade e confiança ao escolher os produtos. A quantidade de materiais elétricos presente no nosso cotidiano é notória e inegável. Eles praticam diversas funções para facilitar as atividades corriqueiras, sendo indispensáveis para a boa manutenção de um local. Desse modo, é possível afirmar que esses objetos precisam ser de qualidade para garantir uma atuação confiável e segura, evitando possíveis acidentes e estresses decorrentes da má efetividade dos mesmos.

Quais as funções exercidas pelos materiais elétricos?

Os materiais em questão podem atuar nas mais diferentes formas dentro da sua casa, ambiente de trabalho ou, resumidamente, em qualquer local que você esteja presente. São os materiais elétricos que fazem com que todas as outras coisas na nossa vida, atualmente repleta de tecnologias, funcionem. Assim, alguns exemplos de materiais elétricos desde os mais básicos até os mais complexos, podem ser encontrados na lista a seguir:
  • Placas para tomadas: as placas têm a função de proteger a fiação elétrica da tomada de agentes externos, cobrindo- a, além de decorar o ambiente;
  • Disjuntores: os disjuntores têm a função de proteger a fiação elétrica de acontecimentos de sobrecarga, dispersando a energia do circuito e evitando acidentes a exemplo de incêndios ou explosões;
  • Saída de Fios: as saídas de fios podem ser instaladas no ambiente para evitar desorganização dos cabos presentes no meio, mantendo- os em um mesmo local de passagem; 
  • Interruptores: os interruptores têm a função de interromper e bloquear a passagem da energia elétrica em algum ponto do circuito, atuando na ligação ou desligamento de determinadas funções;
  • Tomadas: as tomadas são pontos que tem a função de fornecer uma conexão para que outros dispositivos possam funcionar;
  • Medidores de energia: os medidores têm a função de medir o consumo de energia elétrica da casa ou empresa, por meio do monitoramento dos ciclos de energia;
  • Quadro de Distribuição: os quadros têm a função de concentrar todos os pontos de controle de energia elétrica do ambiente;
  • Lanterna Solar: as lanternas solares funcionam com a mesma tecnologia dos painéis solares, tendo a função de captar a luz do sol e a converter em energia elétrica para o funcionamento de lâmpadas, postes, refletores, etc.
  • Termostato: o termostato tem a função de medir, regular e controlar a temperatura do meio.
Os produtos citados acima são apenas algumas das inúmeras opções disponíveis de materiais elétricos que a Schneider Electric oferece, abrindo um leque de oportunidades para que você escolha e faça o consumo do que mais combine com as suas necessidades.

Por que investir em materiais de qualidade?

Materiais elétricos , como o próprio nome já sugere, se conectam de alguma forma com fontes de energia. Desse modo, é fato que mexer com a eletricidade traz um risco (mínimo que seja) para quem está presente. Acidentes ocasionais a exemplo de choques, curto- circuitos, incêndios e até mesmo explosões são acontecimentos graves, mas que podem ser ao máximo evitados se a escolha da qualidade dos materiais elétricos for feita corretamente. Em vista disso, constata – se que a pesquisa acerca dos produtos e o planejamento dos objetivos da compra auxiliam (e muito) o processo da aquisição em si, poupando tempo e atingindo os objetivos traçados. É fato que o catálogo da Schneider Electric oferece uma variedade de produtos e garante a qualidade de cada um deles presentes na nossa linha, sendo muito vantajoso para o cliente. Portanto, é fundamental que você conheça a função dos materiais elétricos e como a qualidade pode interferir no funcionamento destes, investindo em produtos de qualidade que oferecemos e, assim, garantindo a segurança e o conforto de todos.