- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Manopla direta ezc250 ezerotds
Código:
EZEROTDS
De: R$ 528,24Por: R$ 449,00ou X de
Economia de R$ 79,24Descrição
Ez250 standard direct rotary handle
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor do punho | preto |
---|---|
Estilo de montagem para punho giratório | direto |
Principal
Linha de produto | EZC250 |
---|---|
Tipo de acessórios/peças separadas | acessórios de controle |
Tipo de produto ou componente | Manopla rotativa |
Bloqueio por cadeado do punho rotativo | máx. de 3 cadeados |
Cor da placa frontal do punho | preto |