- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Treinamentos
online
APRESENTAÇÃO
A presente oferta descreve o fornecimento de treinamento, a ser realizado virtualmente (modalidade EAD, aulas ao vivo).
Toda documentação será redigida no idioma português.
Incluso:
• Certificado
• Material Didático em formato eletrônico
2. ESCOPO
Treinamento virtual (Modalidade EAD, aulas ao vivo) para realização do curso Schneider Electric. Para a realização deste treinamento, estamos considerando a disponibilização de um instrutor especializado nos cursos descritos. O treinamento será performado através da plataforma Microsoft Teams.
O link do treinamento será enviado até 03 dias antes da realização do treinamento.
3. OBSERVAÇÕES
3.1 A título de custo de oportunidade, será cobrado o equivalente a 100% do valor total do pedido do treinamento, caso o treinamento seja cancelado por parte do CONTRATANTE no período menor que 7 dias úteis da data de início do treinamento e a inscrição será remarcada para próxima data disponível.
3.2 A quantidade de participantes deve atender o definido em Organização de Treinamentos, para que a qualidade e o proposta pelo treinamento sejam garantidos.
3.3 Para melhor aproveitamento do treinamento recomendamos que o participante tenha em mãos notebook da empresa contratante.
4. DESVIOS
Não estamos considerando para esse fornecimento:
• Fornecimento de peças sobressalentes
• Qualquer tipo de serviço que não esteja claramente descritos em nossa proposta
• Nosso treinamento segue o escopo disponível nesta proposta, ou seja, não faz parte de nosso fornecimento o item “manutenção dos equipamentos” (ex.: desmontagem, medições e troca de dispositivos internos, etc.).
• A parte operacional, onde é abordado o sistema instalado ou mesmo o software desenvolvido no cliente, não faz parte do nosso fornecimento.
5. OBRIGAÇÕES DA SCHNEIDER
• Fornecer pessoa qualificada para a realização dos treinamentos.
• Fornecimento do material didático.
• Fornecer Certificado de Conclusão de Curso